初次接触LED电源,许多地方都是新手,对于LED驱动IC的选择更是两眼一抹黑,不知道如何是好。正好学习了帖子:ti用在LED驱动的IC有哪些?
帖子链接:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/led_lighting/f/76/t/19551.aspx。网友咨询了LED驱动IC的种类,应用场合。
TI技术人: Kevin Chen1,Johnsin Tao,提供了各种选择链接以及学习资料。通过对这些资料的学习,了解LED驱动IC的基本选型,以及设计中需要注意的问题。
另外一个收获要感谢XIAOTU80推荐的一款BUCK性质的LEDI驱动IC:LM3409,和我目前需要的方向及其相似。
由于在接触TI LED的驱动IC之前,已经开始了一个LED项目的设计,设计要求是输入200VDC-400VDC,输出43V,0.7A。出于成本考虑,选用了BUCK拓扑,IC选择的是MPS的MP4000。如下图所示:
在调试中发现此款IC有几大缺点无法克服,一是没有内置高压启动,外设的话成本高,损耗大。输出没有过压功能,经常烧坏LED,所以想找一个替代的IC,不知道TI这方面是否有合适的BUCK方案?最好内置高压启动,有过压保护功能。