您好,最近使用tps54620来提供板子上几组电源,用的芯片数量也较多,老是发现TPS54620输出电源这里有问题,第一个是输出0.6V,然后换了一个新的片子,发现没有输出,再换了一个才输出正常了;现在调到5v转1v的电源,发现无论用什么电阻配置分压的话,输出电压都是1.1V左右,而且没有powergood信号输出,目前怀疑是芯片坏了。我是想问,tps54620加电前如果有的电容电阻没有焊对是不是很容易烧毁,还是说将芯片焊到板子上的时候需要注意些什么,比如说高温是不是容易烧毁片子之类的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,最近使用tps54620来提供板子上几组电源,用的芯片数量也较多,老是发现TPS54620输出电源这里有问题,第一个是输出0.6V,然后换了一个新的片子,发现没有输出,再换了一个才输出正常了;现在调到5v转1v的电源,发现无论用什么电阻配置分压的话,输出电压都是1.1V左右,而且没有powergood信号输出,目前怀疑是芯片坏了。我是想问,tps54620加电前如果有的电容电阻没有焊对是不是很容易烧毁,还是说将芯片焊到板子上的时候需要注意些什么,比如说高温是不是容易烧毁片子之类的?
TPS54620电路图设计您可以依据TI的 SwtchPro软件仿真获得: 见网站www.ti.com.cn/.../power_portal.page 模拟"eLab" 设计支持,或者按照datasheet中参数说明设计,可以按照推荐电路,再调整参数。
主要要注意的问题是layout, 芯片需要将PCB的铜箔当做散热片散热,所以需要充分的将芯片底部的powerpad与PCB焊接,并且尽量扩展这个GND面积,见datasheet: www.ti.com.cn/.../tps54620.pdf 第三十页参考,PowerPad必须与GND连接,否则容易烧芯片。按照参考layout,芯片powerpad 底部有打孔增加背面散热,这些都是有必要的。
电阻电容没有焊对,要具体看是哪一个零件,芯片通常没有那么容易坏,另外就是芯片要从TI代理商处购买,其他处购买的质量难有保障,设计前期可以在TI申请样片。
您好,我设计的板卡用到了TPS54620芯片,但是由于设计错误,导致原本4.5V--17V的输入电压目前接的是3.3V。导致期望输出的1.5V电压出不来。想请教你,有没有与TPS54620封装一样的芯片,同时允许输入为3.3V?这样我的板子还有一丝希望。谢谢了。
Johnsin Tao :
您好,我设计的板卡用到了TPS54620芯片,但是由于设计错误,导致原本4.5V--17V的输入电压目前接的是3.3V。导致期望输出的1.5V电压出不来。想请教你,有没有与TPS54620封装一样的芯片,同时允许输入为3.3V?这样我的板子还有一丝希望。谢谢了。