This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24610能否监控2个电池的温度?能否直接将个手机锂电串联充电??

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

我们系统中,有2块独立的手机锂离子电池(一块电池带不动负载),

每个电池内部都有保护电路,非完全的电芯,每个电池,也都有一个独立的NTC温度监控输出,请问,

1)若将两个电池并联,BQ610只有1个温度监控脚,请问,610能有特别的办法,监控两个电池的温度吗?

2)内部带一次保护电路的手机电池,能直接串联,再由610充电吗?--个人觉得不行,因为若一块电池若先充满了,就会截至,那另一块电池,

充电通道就被切断了,无法继续充。 若是电池内,只有纯电芯,那我觉得可以直接串。

  • 1)若将两个电池并联,BQ610只有1个温度监控脚,请问,610能有特别的办法,监控两个电池的温度吗?

    R:对于充电过程中电芯温度的差异性因为你每个电池内部有NTC确保安全,所以把与610的NTC贴在任意一串电芯表面 ,我认为两个电芯之间的轻微温度差异不会直接影响到充电的安全性。

  • 2)内部带一次保护电路的手机电池,能直接串联,再由610充电吗?--个人觉得不行,因为若一块电池若先充满了,就会截至,那另一块电池,

    充电通道就被切断了,无法继续充。 若是电池内,只有纯电芯,那我觉得可以直接串

    R:电芯串联由于化学特性的差异性导致实际电芯需要做电芯平衡才能有效抑制电芯一致性差产生你担心的问题,不管是电池pack还是纯电芯本身都会有这样的问题。只是电池pack会引入更多外部线路的差异。

  • 带有保护线路的电池pack可以由BQ24610来充。均衡是由模拟保护前段芯片来实现的。

  • 因为楼主已经采用电池pack的形式,所以可以通过提高电池pack所采用电芯的品质来降低电芯不平衡的出现几率和严重程度,如果拿不到高品质等级的电芯,可以在做成pack之前通过电芯的sorting分级的方式来做一个初步筛选从而尽可能的获取良好的电芯一致性。以上谢谢!