在电源设计中,经常需要用到各种电压基准,其最重要的要求就是输出电压稳压精度高,尤其是高低温时候的温漂要小。对高功率密度电源,还要求外围电路简单。在以往的多次电源设计中,我一般都是选择LM1117-5.0V,也是看中其外围电路极其简单,性能极其强大的特点,如下图所示,只需要输入输出各加一个电容就可以稳定输出5.0V。输出电流高达0.8A,电压稳定度0.2%,负载稳定度0.4%。还有SOT223封装。体积小。
最近做一个电源,同样使用LM117,在低温-40度的时候,出现了问题:由于负载电流很小,只有5mA左右,在常温25度的时候,电压输出5.0V,很精准,但是到了-40度的时候,输出电压变成了4.8V。偏低了4%。帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/72643.aspx
但是按照规格书所示,其-50度到130度的温度偏移不到0.3%,也就是LM1117的使用出现了问题。
多谢TI技术人员:George Luo1,Max Han,Amoeba 的热情解答,在他们的建议下,我首先检查了LM1117的使用温度范围,确认为,LM1117I ,−40°C to 125°C的工作环境。使用没有问题。又用示波器测试了一下低温的输出电压,发现问题了,环路有震荡,输出纹波大。仔细查看规格书,发现问题了,LM1117对输出电容有要求。最好使用钽电容,ESR必须控制在0.3-22ohm!
原因找到了,但是由于钽电容的安全性以及可靠性的问题,公司严格限制使用,后来想出来一个替代的解决方法,如下图所示,输出串入一个1ohm的电阻,增加输出电容的ESR,实现环路的稳定。-40度环境测试,输出电压上升到4.92V,基本满足我的要求了。
通过这次问题的解决,有几点感受与大家分享:
1.对于元件的选择,除了输出输出等特性外,一定要确认是否满足你所需要的工作环境温度,这一点及其重要。
2.使用LM1117这一类的LDO,特别是对于固定输出的,其环路参数基本都是内置的,使用的时候一定要注意其环路稳定,特别是输出电容的选择,对于ESR一定要重点关注.
3.分析具体的问题,一定要用示波器多多测试问题波形,好的工具可以使你事半功倍。