This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于TPS40007/40009 Pre-biased



用过很多TI的DC/DC芯片,大部分有提到Pre-biased,能详细介绍一下这个概念吗,各类pre-biased start UP有什么不同之处?十分感谢

  • Yuchang,

        Pre-biased soft startup: 预偏置软启动:能够在上电过程中防止输出电容放电的电源。输出电容的放电容易导致冷启

    动时的振荡问题或当热插拔时在输出电压总线上产生高压干扰。预偏置软启动是并联型电源模块或单节点多电源系统中

    的重要功能之一。简单说:带有预偏置功能的DCDC电源是在输出有一定电压的基础上启动的。

  • 能详细解释一下:输出电容的放电容易导致冷启动时的振荡问题或当热插拔时在输出电压总线上产生高压干扰的原因吗?

    针对这个问题,TI的预偏置启动在上电过程中如何动作的呢?比如说High-MOS, LOW-MOS的driver都是怎么动作的等等,谢谢!

  • Pre-Bias也叫预偏置,顾名思义,是指在上电之前输出端有一定的偏置电压,这一电压一般是由FPGA /处理器的core与I/O之间的漏电通路产生的,或是输出电容残留的。如果在上电过程中对输出电容放电,可能造成FPGA/处理器永久损坏。

    同步buck在软启动过程中,占空比由小逐渐增大,由于下管(同步续流管)的驱动信号与上管互补,相当于下管有很大的导通时间,输出电容的电荷可以经过电感以及下管组成的回路放电,使得输出电压在启动过程中跌落。同步buck芯片增加了预偏置启动功能来避免这个问题。而非同步的buck使用的是续流二级管而不是同步mos管,因此没有这个问题。

    与偏置启动功能的有不同的实现方式,殊途同归,目的就是在启动过程中防止输出电容放电。