This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ78PL114/116的N-mos方案

Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL114, TPS7A4001

BQ78PL114/116的典型电路是P-mos的,请问有变更为N-mos设计的电路吗?重点关注N-mos设计下开关通断的mos击穿、系统自耗电等问题。

  • 首先,请问换成N-mos,是希望放在高端还是低端?如果放在高端的话,需要额外的增加一个低功耗升压驱动电路,放在低端的话,存在的一个问题就是当放电管关闭的时候,和主机端的通讯会丢失。

  • 放在低端,暂时不考虑外部的通讯问题。重点关注N-mos设计下开关通断的mos击穿、系统自耗电等问题。因我们发现开关瞬间mos时有击穿,可能需要加速关断。请帮忙指导。

  • 放在低端的话,需要关注几个问题,一个是驱动电源,为了避免不均衡的问题,可以使用一个低功耗LDO,比如TPS7A4001从PACK取电;当然也可以自己做一个简单的LDO电路。第二个需要关注的问题就是mos管的关断控制,关断的速度需要根据最大的放电电流来综合考量,关断太快,则会导致电流变化率过快,产生很高的尖峰电压,关断太慢,则可能会导致mos过热,一般来说可以增加一个小的控制mos或者晶体管来作为加速开关,串联一个小电阻来调节关断的速度。第三个需要关注的问题就是在放电管关断之后,负载继续存在的情况下,对PACK-端高压的保护,这个要根据具体的电路,在所有可能看到这个高压的地方进行阻断或者钳位。当然,如果进一步考虑,可能还有系统负载移除的检测,预充等等。关于系统的自耗电,这个需要考虑整个电路,如果仅仅比较低端mos的结构,可能增加的功耗也就是来源于驱动LDO的静态电流而已。

  • 谢谢指导,请问ti有这个N-mos的电路方案做参考吗?

  • 目前TI并没有专门去做一个NMOS的电路方案并且做验证,但是我觉得只要根据需要注意的那几个地方去设计电路,然后根据实际的应用进行一些小的调整,应该没有问题。我有一个简单的电路可以给你参考。可能还需要根据你实际的应用做些调整,比如如果需要更快的关断,可以再增加一点负压关断电路。

    NMOS.xls
  • 请问对该电路有无实际测试经验(或理论值?):1、电路的功耗;2、关断时的MOS的GS下降沿是多少?

  • 你好,这个电路还没有实际详细的验证,最近我简单测试了一下。有几个地方需要注意:1,关断的时候因为R128和R129的阻值很大,所以Q40和Q46会有一个短暂的共通时期,这个时候的关断是由Q40来完成的,所以R104阻值以及和R113的比率需要考虑,我修改R104到100欧姆,关断时主MOSFET的GS下降沿在几个微秒。2,Q47的关断漏电流需要考虑,会影响到R128和R129的选择,电阻如果太大,漏电流会导致Q46无法关断,这样功耗会比较大。

    至于电路的功耗,器件选择合适了之后,是可以清楚的计算出来的。

  • R128和R129的阻值,需要考虑匹配Q47的IDSS吗?

    可以详述R128和R129的阻值与Q47的IDSS和Q46的IGSS的相互关系吗?(这可能是个mosfet的基础理论问题:漏电流对开关动作的影响)我对此不太理解。

    在这里,这部分电路也影响到整体常态导通时的功耗。

  • 如果R128和R129阻值太大,Q47的关断漏电流会在R128和R129上面形成压降,从而导致Q46不能被关断。比如如果漏电流是1uA,R128=5.1M,这个时候即使Q47关断了,R128上面也会有5V压降,导致Q46不能被关断。

  • 谢谢指点,我明白了!