This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
开关电源中的占空比是什么意思呢
亲;所谓占空比,是以一定时间为周期,让器件在这个周期的一段时间工作;其它时间休息的方式。休息即为“空”。周期时间与休息时间比即为占空比。
但是;事情总是被颠倒,如同老是叫精度为误差一样的阴差阳错,现在大家口中的占空比其实是占“工作”比。即工作时间与周期时间之比。
对于开关电源,功率管导通称为“工作”;关断称为“休息”,如此;工作时间与周期时间比就是开关电源的占空比。
开关电源中 占空比就是一段PWM波,从数字角度说有1的时候,也有0的时候。
1的时候储能(输入端给后端LC电路充入能量),0的时候(电感,电容)释放能量,如此循环。
Hi
驱动输出中高电平时间占整个周期的份额就是占空比。
芯片 的占空比是哪个参数,如何看电源芯片的中占空比,比如说电源芯片TPS54260中如何看呢
建议先看看“伏秒平衡”,然后就懂了
对于TPS54260 这样的buck控制器,忽略一些小的效率因子,通常用vout/vin=D 来计算处于CCM模式下buck电路的占空比。谢谢!