This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

buck电路中,什么会导致电感发烫呢?



开关频率,占空比,电流饱和吗 还是其他 

  • 电感的功耗和通过它的电流以及电感的DCR有关。一般电感的平均电流这个没法改变(受你的负载决定),所以也就尽量选择DCR比较小的电感来减少发热了。

  • Hi

       其实主要的因素的电感饱和或者电感质量问题。

       在降压变换中,电感的峰值电流=输出电流+电感纹波电流/2.    如果你不想换其他规格的电感,而电感仅仅是指轻微饱和,可以稍微降低一下电感的纹波电流看一下效果,依据Vi-Vo= L*△I*f / D,   输入输出都固定,L不打算变,可以把频率略微调高一点,这个纹波电流会稍微低一点(可以让纹波电流保持在输出电流的0.2~0.3倍,靠近0.2倍),但是仍然建议选择更加合适的电感。

      

  • 你好,电感损耗主要是分为铜损和铁损,铜损即导通损耗,注意直流电阻和交流电阻(道威尔曲线),铁损主要与△B有关。首先要看你选取的电感电流纹波系数是多少。

    基本的发烫是正常的(有损耗),电感形状(包括磁芯形状,电感是否密封),大体积的电感相对好些,谢谢。

  • 饱和的话,可能不仅仅是发烫,还可能炸机,建议可以测试一下温度,估算损耗,看是否在正常范围内

  • 电感发热是因为损耗大,损耗包括铜损和磁损