根据官网上datasheet上的电路图焊接电路,要求输出5V的电压,负载上过大约2A的电流。焊好之后输出电压根本达不到5V。有以下几个问题:
1、PWPD脚:把转接板中间打了一个孔,然后把芯片肚子上的9脚接地的,还有那个ENA脚,在实际的焊接中是该接到VCC,还是地,还是悬空?datasheet中是这样说的:On/off control. Below 0.5 V, the device stops switching. Float the pin to enable.可是试过好像都不能正常输出5V电压。
2、原理图上画的电感应该是非线性电感,非线性电感和线性电感区别是什么?我实际中是用铁粉芯的磁环自己绕的,这个可以吗?还有那个B340A的肖特基二极管,是用的1N5822,(看到别人说可以代替的)
3、再有就是关于TINA-TI仿真的,实际焊接不成功后,我试着用TINA仿真,在安装文件example我找到了官方对tps5430的仿真,可是我实际运行了以后,感觉输出的电压也不是5V,可能是我仿真的方法不对,我是先选择T&M->multimeter->然后点下直流电压那个按钮,测量输出就只有7.99nv.打开ENA那个开关后Vout就是3.51uv。
帖子链接:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/22116.aspx
这里需要感谢TI员工Johnsin Tao给出的耐心解答。Johnsin Tao给出了具体的参考电路在datasheet中的位置 http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps5430-q1.pdf第十页,并且对PCB电路板的具体设计提出了宝贵的建议。同时推荐了仿真软件TI webench,非常方便设计。帖子链接为:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/22116.aspx,
因为TPS5430是非常常用的芯片,对于初次使用难免会遇到些问题,通过在论坛上的提问和TI员工的悉心解答,可以让更多人看到,避免走弯路。
使用TI的芯片设计电路时,建议用TI Webench进行仿真,非常方便。在设计电路时尽量参考datasheet上的电路,相关的芯片最好按照推荐型号购买使用,能减少不必要的麻烦。