采用TPS72501,5V输入,通过外部电阻,设计3.3V电压输出。电阻采用TABLE1推荐阻值。现在大批量生产,碰到近20%的芯片损坏率。
表现为3.3V无输出,当更换一颗后,系统正常。
现在可以排除的是,芯片是从TI代理商那里拿的,品质可以保证。而且之前试产100台时,无任何问题。
设计采用TI的推荐设计,所以设计上应该也没有问题。
有谁可以给点意见么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
比较一下好的和坏的,看看焊接有没有问题,包括看回流焊时是否温度过高(之前有客户温度过高导致高不良)。
除了质量问题外,其次注意一下是否芯片有受潮,受潮也容易出现高不良。如果是散装,一般在使用前要烘烤的。
您好,
损坏的芯片 贴到正常的样机上的表现如何?
损坏的芯片是否有短路,开路的现象?输入电流是否为零?
需要排除 量产的 ESD , 贴片温度等 生产上的问题。
谢谢