This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使自己学会了一些元件及自我知识的发展



以下列出学到深点的问题:

TPS40210最大能输出多大的电流,假如我输入15V的电压,输出功率能达到多少?

我用WEBENCH做仿真时为什么输入为15V,输出为50V,1A时就不会出现这个芯片的推荐了。

http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/73449.aspx  这里有非常不错的回答及仿真后的图。

相对来说,仿真图是   Johnsin Tao   、Max han 、Frank 1 等一些相对优势的朋友们的回复。

在贴中,各位都有提到过:

占空比为D=1-12/100=0.88,假设电源效率为0.97,那么平均电流为I=0.97×100×1/12=1.65(A),假设电流波纹度为电流的0.4,所以电感为L=1/T×(U×(U-U0))/(U×△I)=500uH

q其中,T为300KHz,输出电流为1A,输入为12V,输出为100V。

及贴中还有Max han 相对利用防真计算出来结论:按300kHz开关频率,峰峰值电流取电感电流的20%,计算出来是26.25uH。

相对不一定了解这方面的朋友这样的结论及占空比的计算还是不错的。不过对我个人来说,相对的应用还是要写的更具体一些,那样看的更容易理解。

当然,我在TI这边发贴都比较少的,只是自己常在这里逛,想多学习一个各们老师及工程师们的应用。然而在这里学习到了一些东西,我也不知到要如何表达,因为理论基础比较差,相对来说,我想来这边学习一下相应的TI实际应用及知识。