This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

用REF3030作为电压比较器的输入问题

Other Parts Discussed in Thread: LM339

       我们都知道,在做电压输出管理的的时候,为了要得到输出恒定,我们就必须引入负反馈调节,那这时候就一定涉及到输出电压的检测,电压反馈电路的设计,考虑到误差电压的问题。那么本文涉及到的问题就是在电压反馈电路设计遇到的,那我们来分析分析这个问题。

       问题是这样的——REF3030输出做LM339的input-,为什么输出一直是低电平?不管输入input+是多大都不行。换了个ADR441就行了,为什么?还用万用表测REF3030输出是3.0v,而且它的输出电流可以达到50mA,为什么会这样?链接:

http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/73597.aspx

       我一开始也问了一个为什么,很奇怪的现象,后来看了看后文的解答,使得我豁然开朗,明白了问题的症结所在。

       特别感谢TI FAE们的解答,是他们的提醒和解答让我对这个问题有了新的认识,这里要感谢Johnsin Tao Kailyn Chen 两位,是他们俩的点睛之笔,使得问题得以顺利解决。

       首先来了解LM339这款芯片的一些情况,它是单电源电压范围是2v-36v,所以电源电压需要大于2v,而且输入共模电压最大为Vcc-1.5V,如果3V输入,那么供电电压至少要4.5V以上才行。这个是关键的问题所在,这款芯片的input-就决定了参考电压的大小和参看芯片的类型,而此问题的选用的芯片恰好是REF3030,那么问题就出在了这款芯片的参考电压上。

       REF3030是一款3.0v输出,50uA静态电流的带隙电压参考芯片,所以问题的提出就是因为没有给lm339芯片提供足够大的电源电压,才导致电压比较器输出的误差电压一直为低电平。

      所以在设计电路的时候一定要对芯片的特性详加阅读,弄清每个管脚的作用和管脚与管脚之间的内在关系,以免增加我们调试的负担。还有就是要辨别不同芯片的细微差别,你看看本问题碰到的情况就是这样,换成ADR441芯片就可以了,如果我们知道这两块芯片之间的细微差别的话,就很快知道问题出在哪里了,可以节约时间,快速达到设计的准确性和快速性。