Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D

上图为TMDSCNCD28388D设计中的原理图,请问肖特基二极管D4的作用是什么呢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

上图为TMDSCNCD28388D设计中的原理图,请问肖特基二极管D4的作用是什么呢
Hi
我觉得加的意义不大,因为EN控制上EN1启动更快,也就是3.3V启动得更快,那么肖特基就应该不会启动。(EN2上有RC延时)
是的 我也是第一次看到这样在双输出电源之间做关联处理的电路 不过这是官方控制卡的电路图 不知道有什么特别的考虑没有
HI
就芯片电路而言完全看不错这个二极管的意义,有可能是负载这边有影响,可以结合整体电路和波形看看。
如果你的电路和负载和参考设计一致,建议是增加的。如果是其他负载,是可以不增加这个二极管的。