This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54620

Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

您好,我用这个tps54620的时候输出电压总是1.1V降不下来,电路设计参考典型应用,5V电压输入,希望得到1V输出电压,分压电阻分别为7.5K和30K。

如果不是电路或芯片出了问题,请问还有什么情况会导致这种情况发生呢?

另问此芯片是不是非常容易坏,前后我们已经换掉好多片了。

希望可以得到答复,谢谢

  • 附件为TI的仿真软件switchpro仿真出来的电路图,您可以参考。(如果你是参考TI datasheet的电路图,并修改了分压电阻,而其他参数没有修改,可能会造成输出ripple较大), 通常改分压电阻肯定是可以调整输出电压的。

    TI的芯片不容易损坏,您需要按照datasheet上的参考layout , 特别是芯片的散热设计, 芯片的PowerPad需要与PCB的GND铜箔充分焊接,并且此铜箔需延伸扩展,以达到散热的目的,包括打孔的设计。PowerPad与GND是相连的, 如果不连接是容易造成芯片损坏。 (layout设计可以参考使用指南: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/slvu281/slvu281.pdf  第十二到十六页)

    参考设计.doc