问题描述: BQ34Z100在放电时的SOC只是降到31%就不动了,不能直接降到0%,请问这是什么问题造成的?
问题帖子链接:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/58066.aspx
解答问题的TI FAE: Sheldon Cai、
个人心得:
bq34z100 是独立于电池节串联配置之外工作的电量计解决方案,并支持宽范围的锂离子和 LiFePO4 电池化学成分。 通过一个外部电压转换电路,可支持 3V 至 65V 的电池,可对此电路进行自动控制以减少系统功耗。
bq34z100 器件提供几个接口选项,其中包括一个 I2C 从接口、一个 HDQ 从接口、一个或者四个直接 LED 接口、和一个警报输出引脚。 此外,bq34z100 提供对于外部端口扩展器(支持多于四个 LED)的支持。
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/48268.aspx也可参考一下这个帖子里面的解答