实际的问题真是错综复杂,下面这个问题就是这样。设计一个完整稳定的作品,考虑的问题还是蛮多的,碰到的问题也是令人头痛。不过解决了就可以增长不少经验,所以多动手多实践是很重要的,有助于深刻理解理论知识。
问题是这样描述的:请教一下TPS40210最大能输出多大的电流,假如我输入15V的电压,输出的功率能达到多少?
感谢TI FAE 们,是Johnsin Tao ,Max Han 和Frank 1的分析和讨论,让我弄懂了这个问题,更加深入和理解它的工作原理和使用范围。再次感谢他们。问题的链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/p/73449/178474.aspx#178474
TSP40210是这样一款软件,宽输入范围电流模式升压控制器 。
这个问题主要是电感值得计算,查看TSP42010的datasheet于是总结电感的算法,
当然,按300kHz开关频率,峰峰值电流取电感电流的20%,计算出来是26.25uH,
按照datesheet的算法如下,可以得出电感量约为27mH.
按照以上算法,可以得出电感量约为27mH.所以可以按照这样来计算:按300kHz开关频率,峰峰值电流取电感电流的20%。