This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于TPS2557的输出电流问题

Other Parts Discussed in Thread: TPS2557

TPS2557,QFN封装,额定电流为500ma-5A。

当我选择使用4.5A电流输出,并一直持续此状态时(24h*7),IC的电源输出脚最大宽度为1.2mm,这么小宽度在PCB上如何长时间稳定的散出5A的电流?

  • 亲;管脚是铜的;加之焊盘上有管脚和焊料,实际导电面积并不小。在PCB上;由于覆铜是电解精炼铜,电阻率远小于常见的紫杂铜,单位面积可以达到20A/mm^2,PCB载流能力是很强的。

    对于大电流;建议在引脚外适度放大铜线宽度,采用厚铜PCB或双层、多层板连接,也可以采用开锡窗的方式增加导电面积。

  • 他的输出是两个管脚,可以并联,同时另外焊盘最然比较小,但覆铜可以宽一些,这样长期工作是没问题的。

  • 因为在实际使用中,此处开窗会很难看,看来没有别的解决办法!想往内部延生,也无空间可用。