BQ2057C是一款先进的锂电池线性充电管理芯片,可以用于设计单节或者双节的锂电池充电方案。非常适合便携式的电子仪器。我们在使用BQ2057C的时候,必须充分的了解其结构,以及充电控制策略。楼主 Silin Dong就是不太了解其结构,所以产生了问题:BQ2057C的TS脚通过热敏电阻反馈的电压怎么和内部V(TS1)和V(TS2)扯上关系的。手册没有给出V(TS1)和V(TS2)对应的电压值 ???帖子链接如下:
www.deyisupport.com/.../63304.aspx
感谢TI FAE:Frank 1热情的解答了楼主的问题:V(TS1)和V(TS2)对应的电压值是随着VCC变化而变化的,因此不可能给出具体电压值。但是datasheet给出了V(TS1)和V(TS2)所占VCC的比例。热敏电阻同样分VCC与VSS的电压,通过比较可以实现温度监控。
其实对于这些问题,在BQ2057C的技术文档以及设计应用中,都有详细的介绍,下面我们可以根据Frank 1的回答,一起来看看BQ2057C的内部结构图,以及其充电管理方案,分享一下设计经验。
如下图所示,BQ2057C的外围结构其实是及其简洁的。设计起来也很简单。而且其提供了三种封装:SOIC,TSSOP和MSOP供我们自由选择,设计的适合根据需要自由发挥了。
采用BQ2057C设计的线性充电电路,其实也有两种选择,分别是采用PNP的晶体管,和采用PMOS来实现的,实现起来非常紧凑,其典型应用电路如下图所示,我们在使用的时候,可以根据需要直接参照使用。
根据楼主Silin Dong 的另外一个问题:从datasheet(图)流程图来看,最后充满的条件是V(BAT) >V(RCH),但是datasheet第六页给的V(RCH)是100mV,确实没怎么搞懂,望解释。TI 的FAE Yang Qin1也做出了解答:V(RCH)是指电池recharge的门限电压,数据手册中V(RCH)的典型值为Vo(REG)-100mV。是指电池电压充到Vo(REG),一个充电周期结束后,若电池电压跌落100mV,charger会自动重新充电。一般常用的锂离子电池满充电压为4.2V或4.35V。若为3.8V可能是其标称电压。当然充电的电压的最终设置要根据您选用电池的数据手册来确定。若要设置电池的充电截止电压为3.8V,bq2057C是不能达到这一要求的,其充电电压设置为4.2V(典型值)。
其实如果楼主仔细查看BQ2057C的充电方案,我们可以从规格书中找到其充电曲线,如下图所示:
从这个充电图上我们可以看出来,,BQ2057的充电分为三个阶段:预充状态、恒流充电和恒压充电阶段。在预充电阶段,BQ2057首先检查工作电压VCC,当工作电压过低时充电器进入睡眠模式,若工作电压正常,则检查电池温度是否在设定范围,若不正常则进入温度故障模式,否则检测电池电压VBAT,当电池电压VBAT低于低压门限V(min)时,BQ2057以恒流IREG10%的电流IPRE对电池预充电。
在完成对电池预充或电池电压VBAT低于恒压VREG时,BQ2057进入恒流充电状态,此时由外部的感测电阻RSNS上的压降监控充电电流,该电阻可采取高/低边的连接方式,如下图所示的电路,自由选择。
最后的阶段就是恒压充电状态了,当充电电压达到恒压VREG时进入恒压充电状态。BQ2057通过VBAT和VSS引脚监测电池组电压。这一点,TI的Yang Qin1已经在上面做出了详细的解释,也正是楼主所关心的问题。
总的来说,BQ2057C的功能还是相当强大的,其还具有温度监控,充电状态指示功能。完全满足我们的设计所需。
以上就是个人学习BQ2057C的一点收获,与大家分享一下,其实TI的技术设计的资料真的很多,我们如果要做好设计,就需要充分的去了解他,吃透它,正所谓的磨刀不误砍柴工,还是很有道理的。