问题描述:在TI上找到一篇18Vdc-57Vdc 输入,隔离式电池充电器 29V @ 3A 的方案,有没有220v市电输入,5v20A的电池充电电路类似的方案呢?
问题帖子链接:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/14723.aspx
解答问题的TI FAE有: Michael Yang、 Trevor
个人心得:不知在此对于电池这类的充电器有什么特殊的要求没有,如果是单个充电的话,就这个功率单位的来说反激变换器可以达到这个要求。如果是在一个测量系统中,就可能有些麻烦.
在此TI FAE解答的也非常的详细,一般TI的方案是将AC-DC单独实现,然后利用这个输出再送入到一个charge device进行充电过程和截止的控制,这样做的好处是将两个模块隔离开来,半导体本身制造工艺中,可能会承受高压的部分和低压的部分集中在单颗芯片内是比较麻烦的,所以分开来做以策安全和高可靠性,而是用后端的一个专业的chatge device使得和其他方案比较起来,其充电精度和安全性大大的提高。
建议您首先选择一个能实现在某一DC电压范围内能实现给你的电池组按照设计规格充电的器件(需要根据你的电芯类型和串并联结构以及最大CC电流等选择,详请访问TI 电源产品中充电管理产品列表),然后在TI的PWM控制器中选择一个PWM控制器搭建一个AC_DC的转换器,比如forward拓扑架构,得到一个稍大于充电CV的电压的输出电压(这个电压的选择注意要考虑到充电器部分的最大占空比限制以及选择的mosfet的最小on off时间限制)。这里同时需要留意你的产品上市时所需要遵循的标准,如IEC61000-3-2 要求大于75w就要采用PFC,所以这一点也需要仔细确认一下。
TI FAE的建议是用的是PMP4308, PMP4308是一款采用降压反向拓扑的 50V DC 输入 20A 电池充电器解决方案。此设计选择了 PWM 控制器 UCC2809
关于此设计的原理图,在TI 官方有视频对其进行降解,有需要的可以了解一下,这个是网址:http://www.ti.com/tool/pmp4308#Technical%20Documents