今欲用TI的MC34063A来产生-5.5V的输出电压,输入电压为+3.3V,有几个问题:
1.从TI提供的规格书中关于产生负电压的参考电路看,其送给反馈端(第5脚)的信号是从输出端的-5.5V分压后送给该pin脚的,而该脚在芯片内部是与一个内部参考电压1.25V比较后再去控制输出脉冲信号的。这样就产生了一个问题:由于输出的电压为负电压,若从该负电压分压的信号永远是负电压,那么用该负电压去与+1.25V做比较,输出就会永远是1,那么这样的反馈结果如何达到动态的监控并调节输出电压的效果?因为从一般的情况来说,送给芯片内部比较器的电压应该随着输出端电压的波动而呈现有高有低的状况,从而使比较器的输出为1或0,从而能够动态的调节控制相应的输出脉冲的脉宽,从而达到稳压的效果。
2.若输入3.3V,要想使输出端达到-5.5V,200mA,那么输入端的电流需要多大?有关的电感,电容和电阻该如何配置?
请在白忙中不吝赐教,不胜感激!
回复请至:2000wdl@sina.com.谢谢!