问题描述:主控芯片预留的端口为HDD,在这里BQ34Z950的接口为DQ,他们之间是否能通信?
问题帖子链接:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/65604.aspx
解答问题的TI FAE为: Mingmo (Mingwu Zhu)
心得:其实在这里,学习的不仅是技术,还有做人。我在这里看到了好多技术牛人,他们不仅是在技术上做的非常到位,而且在处事方面也很实在,对于问题者的每个问题都给予耐心的解答,基本上是毫无保留的,而且很多时候还往外扩展很多,还有好多技术资料等等,
从这点来讲是让我受益匪浅的,在此给一个赞
bq34z950 使用其集成型高性能模拟外设,可测量锂离子或锂聚合物电池内的可用电量并保存可用电量的准确记录。 bq34z950 可监控容量变化、电池阻抗、开路电压以及其它电池组关键参数,并通过串行通信总线将信息报告给系统主机控制器。 同时提供系统管理总线 (SMBus) 和单线制 DQ 通信接口。 通过与集成型模拟前端 (AFE) 短路与过负载保护功能结合在一起,bq34z950 在大大降低智能电池电路的外部组件数量、成本、和尺寸的同时,大大提高功能性和安全性。
HDQ = Highspeed DQ