楼主TIGER WOOD使用BQ24172的主要问题如下:利用BQ24172对三节锂电池串联串联充电正常,但当去除外部15V的适配器后,充电指示灯一直还亮着,不会熄灭,不知是何原因?帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/46704.aspx
TI FAE: Stone Zeng ,解答了楼主的疑,并且指出了使用BQ24172设计充电电路需要注意的问题。其中很多方面需要我们多多的去读BQ24172的使用规格书,熟悉其参数,才能不犯同样的错误。
现在让我们一起来了解下BQ24172设计电路中需要注意的一些问题,并且详细的来分析一下楼主的问题。楼主TIGER WOOD的具体的设计电路图如下所示,我们可以先了解一下。
楼主对于工作状态的后来做了更加详细的解释:当电池电压为12.34v,电池接通,srn电压为12.34v,avcc为12.24v,这个是单独电池电源供电;当接通15V适配器,srn端电压升高为12.56v,avcc电压升高为14.38v,充电指示灯亮起,这时拨掉15v适配器,srn端电压为12.34v,avcc端电压为12.82v,充电指示灯不灭!能帮忙分析一下是什么原因吗?
如果我们想更加详细的了解产生这个状态的原因,就必须来了解BQ24172的内部结构图了,
这个问题涉及到BQ24172的两个控制引脚的控制问题:即AVCC和SRN。这里我们需要先了解一下BQ24172这两个引脚是做什么用的。这个在其规格书中有详细的介绍。AVCC其实就是IC电源的正向输入端。而SRN其实就是充电电流检测电阻的的负向输入端,相反的SRP就是充电电流检测电阻的的正向输入端。
了解了SRN 与AVCC的功能之后,我们还必须了解这两个脚的一个逻辑关系,这也是楼主出问题的原因所在。SRN 与AVCC电压,必须确保SRN电压高于AVCC,芯片才能进入睡眠模式,楼主的AVCC(12.84)电压大于SRN电压(12.35),芯片不能进入SLEEP模式.所以去除外部15V的适配器后,充电指示灯一直还亮着,不会熄灭。这个可能是适配器的输出电容太大引起的,可以拔掉适配器的输出连接器,并在DCIN并联10K电阻。确保SRN-AVCC>150mV.
对于楼主另外一个问题:当适配器拨掉时,bq24172首先检测的是什么信号,会使acdrv驱动的mos管关掉?对于这个问题,其实BQ24172的规格书也有介绍:BQ24172会检测ACOV脚的电压,如果该电压低于0.5V,芯片会关掉。
以上就是通过分析楼主问题,并且学习BQ24172相关资料的一些感悟,与大家一起分享一下。