Part Number: LMR64010
输入电压:5VDC
升压芯片:LMR64010
输出电压:21VDC
输出电流:30mA
上电瞬间,输入电流出现尖峰,最高达到144mA,然后降为正常电流,具体原因是什么?请问是否有其他办法降低输入浪涌电流?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
将电路传上来看一下? 或者你借助芯片官网的在线仿真webench 确认一下电路。
另外,请问你芯片哪里买的? 这个inrush波形是有问题的。
HI
如上,用webench就可以确认电路。但从你电路看,应该没有问题,那么就主要确认芯片,和功率电感。
芯片 你可以在TI官网申请样片看看(以公司的名义)。
目前TI没有授权代理商了,建议直接找TI购买,或者是正规渠道商。有些渠道确认是存在质量不好的芯片,有可能出现上述问题。所以芯片,电感等重要器件是要特别注意的。