使用TPS54560 做24V转15V / 12V输出 Cout用的是钽电容 TAJE107M025RNJ 出现烧毁短路可能的原因分析。TPS54560
21+的出问题有这个问题,22+的没有出现。 附上电路图请帮看下选型合适不。 15V输出接的是电机 最大电流是3A,12V输出接的是显示屏 最大电流1A ,15输出上电时会有一个小尖峰达到18V。12V输出没有小尖峰。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用TPS54560 做24V转15V / 12V输出 Cout用的是钽电容 TAJE107M025RNJ 出现烧毁短路可能的原因分析。TPS54560
21+的出问题有这个问题,22+的没有出现。 附上电路图请帮看下选型合适不。 15V输出接的是电机 最大电流是3A,12V输出接的是显示屏 最大电流1A ,15输出上电时会有一个小尖峰达到18V。12V输出没有小尖峰。
Hi
电路建议通过芯片官网在线仿真webench获得,输出采用钽电容没有问题,通过钽电容并联陶瓷电容获得低ESR, 主要注意输出电容对应的补偿电路。
芯片出现烧毁主要注意输出电容不要反向,以及功率电感饱和电流足够大,这些都可能导致芯片损坏。
输出出现过冲,需要确认补偿电路(主要注意输出电容大小,ESR需要对应上补偿电路)。
其次要特别注意下layout,建议尽量参考datasheet第39页.