在设计时参考下图进行设计的,
。实际的设计如下图所示:
在电源芯片焊接时没有焊接SW与boot之间的10nf电容,输出结果为3.3V。将10nf电容焊接后电源模块烧毁。希望能够得到解答。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在设计时参考下图进行设计的,
。实际的设计如下图所示:
在电源芯片焊接时没有焊接SW与boot之间的10nf电容,输出结果为3.3V。将10nf电容焊接后电源模块烧毁。希望能够得到解答。
Hi
SW到GND的续流肖特基二极管是不能没有的,需要增加上去的。
chargepump电容(SW与BOOT之间的电容)也是必须的。
同时确认一下输出电容是否反向?
如上将电路补全后确认是否依旧烧芯片?
Hi,我现在手头没有肖特基二极管.订购需要一定的时间
同样没有肖特基二极管,之前有一次测试时的时候,没有焊接SW与Boot之间10nf的电容,用万用表测量输出的电压是3.3V,但焊接上一颗10uF的贴片电容后再通电电源芯片烧了。
想问下添加肖特基二极管的作用是什么?
regards~
Hi
chargepump电容不能太大,否者会有较大的充电电流是可能损坏芯片的。
肖特基是用于续流,这个是buck电路必须的组件。