环境温度60度,实测TLV809L30DBVR 表面温度不超过70度,reset pin会low,将VDD端电阻改为0欧姆后ok,常温也ok,
对VDD输入电流最小要求是?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
低温下正常? 高温环境60℃时 REST会异常? VDD脚和REST波形能够传上来看一下(或者说上述红色波形是VDD, RSET波形吗?)
Hi
这个芯片没有过温保护。 芯片温度也不足70℃,加上芯片本身功耗非常低,不应该会有过温的异常。
建议是按照datasheet的标准电路来测试确认下,例如VDD上不要用电阻,Rset上不需要二极管。
Hi
应该是的,VDD电流影响的芯片工作。(目前看到的所有芯片,除非是类似反激的初次启动,不会有出现大电阻连接供电脚限制电流的情况)
但我觉得VDD电压应该会瞬态被拉低。