This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IC 静态电流的问题(TPS709XX)



最近使用 TPS70933 datasheet写着是1uA的静态电流 但是我按照典型电路连接 输出段没接负载  测得输入的电流的50uA 
想问下 是我测试方法不对 还是这芯片本身就夸大了  

  • Hi

       见规格表的规格:

      

      注意测试条件: VIN = VOUT (typ) + 1 V or 2.7 V (whichever is greater), IOUT = 0 mA, VEN = 2 V, and CIN = COUT = 2.2-μF
    ceramic.

      轻载此条件下测试看看?

      TI所有的芯片都是测试后出厂,不会出现规格不符的情况的。

  • 那我在此测试条件下 ,然后将电流表串入供电+端,显示的就是静态电流吧 。外围电路的话就是两个2.2uF的电容 ,VEN直接给2V与6V分压的效果差不多吧?谢谢您上述的回答!

  • HI

       主要就是负载为0, 以及注意一下你电流表的精度。通过上述的测试,静态电流依旧很大吗?

       

       注意 EN有分压电阻时,你测试到的电流还需要减掉分压电阻的损耗(Vin除以分压电阻之和,所以分压电阻较小时,是会推高静态电流)。

       其次Vin电压越大,静态电流也会稍稍偏大一点点的。

  • 我PCB 板已经打样出来了 ,我是直接将6V的VIN与EN 连接在以前  。我用CIN=1uF ;Cout=2.2uF  不接负载,然后输入电流是50uA多。  如果按照EN=2V这样连接会差这么多吗?  明天试试看!谢谢你  如果不对再向你请教

  • 你好  我试了下 按照测试条件 输入Vin=6V的电池,EN=2V,Cin=Cout=2.2uF 。不接任何负载,结果输入电流变成60多uA了,比EN=6V 还要大些(50多uA)

  • Hi

       EN电压不是影响因素,因为EN的电流消耗只是150nA(就算是提高到6V也不会偏大多少)。前面之所以提到是你将EN有电阻接到GND,如果电阻阻值比较小就会造成较大的电流消耗。

       另外能否做个试验,将6V的电池接一个1Mohm的电阻到GND, 正常电流应该是6uA, 然后将电流表接入,看看实际测试到的电流是否是6uA.

       还有你的输入电容是什么材质? 从1uF变到2.2uF,不应该有10uA的电流变化, 是否是陶瓷电容?注意焊接。电容也是一条通路,电容有问题或者因为焊锡造成通路都可能导致电流损耗的。

  • 你好,我之前测得输入电流为50uA的测试条件是:VIN=EN=6V ,Cin=Cout=2.2uF,(电容影响不大),不带任何负载,电路就两个电容与IC;  之后我按照你推荐的测试条件 将EN=2V(电源直接给) 其他条件并未改变,测得输入电流为60uA,反而变大了

  • 你说可能哪里还存在问题?我主要是应用在电池供电系统中,所以这个参数对我来说还是很重要的。你有另外推荐的芯片吗?这款芯片是我查了 TI  静态电流最小的了

  • Hi

      1. 建议你严格按照我之前的建议进行测试确认,找出电流消耗的路径(是经过输入电容,芯片Vin,还是EN等等)。

      2. 对电流表的精度进行确认。

      3. 如果上述确认都没有问题,在考虑芯片。(建议你同一时间在TI网上申请免费芯片,因为有些这类问题是芯片质量造成的,所以你的芯片必须是来自TI网站或者授权代理商)

  • 你好,原来真的是芯片的问题。用了申请的免费芯片 ,确实1UA左右   。网上买到假芯片了!谢谢你了

  • Hi

        不客气。