在这个帖子汇总作者的疑问为:输入电压高于4.4v时pg的led灯开始亮,输入升到11v左右时,灯开始闪烁,再升高就灭了,测得PG输出电压很高,此外,6脚输出3.3伏电压正常,问这是怎么回事?帖子的链接为:www.deyisupport.com/.../24869.aspx,解答帖子的TI FAE有 Sheldon Cai、 Michael Yang,非常要感谢两位工程的耐心解答,经验真是相当的丰富。
该bq24620是高度集成的开关模式电池充电控制器,专为磷酸锂的电池设计。它提供了一个恒频同步PWM控制器采用高准确度电流和电压调节,预充电终止和充电状态监控。该bq24620为电池充电分为三个阶段:预处理,恒定电流和恒定电压。当电流达到最小水平,充电将终止。内置充电定时器提供了一个安全的备份。该bq24620自动重新启动充电循环,如果电池电压低于内部阈值,并进入低静态电流休眠模式,当输入电压低于电池电压。
其芯片引脚图为:
典型的应用电路为:
关于作者的疑问,其实数据手册上也有相关的解释,就其亮度而言,TI FAFE 的解答为:PG灯亮是因为高于UVLO。灯灭时如果按照datasheet原理图相当于是通过一个电阻和LED链接到ADAPTER + 自然电压很高
下面是原楼主的一些疑问
下面是TI FAE的耐心解答,他们考虑的问题也是相当的全面,把易出错的、易迷惑的地方贴出来,这样就可以未后来者提供答案,也减少的不必要的工作量
在这里也希望能为大家解答出疑惑,
我在这里也发现了一个现象,就是很多人遇到的问题往往是因为没有仔细的阅读芯片的Datasheet,如果仔细看过了,很多的疑问也就不是了