This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TI 推出 6 款 DC/DC 电源参考设计,低成本高效率



  TI 工业应用

SIP DC/DC

电源参考设计

  
 
参考设计特性:
•  具有 1500V 直流隔离功能的 Fly-Buck 拓扑
•  良好的线路和负载调节性能
•  尽量减少组件数量的低成本解决方案
•  工业标准引脚
•  尺寸:19.8mm x 9mm x 5.8mm
TIDesign_LOGO
 
 

型号 输入电压 Po 输出电压、电流 效率 更多
PMP4394 24V±10% 1W ±5V@100mA >84% 点击查看
PMP4401 12V±10% 1W ±5V@100mA 82%@12Vin 点击查看
PMP4412 24V±10% 1W +5V@200mA >83% 点击查看
PMP4413 24V±10% 1W ±15V@33mA >83% 点击查看
PMP4414 24V±10% 2W +15V@83mA
-15V@50mA
>87% 点击查看
PMP4415 24V±10% 3W +15V@150mA
-15V@50mA
>84% 点击查看