手册上给出的参考电路是这样的。
是否可以在高边使用?为什么强调它是低边驱动芯片?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
高边驱动和低边驱动的差别在于前者需要chargepump电路提高驱动电压, 所以不能混用。(低边驱动不能直接驱动高边MOS).
谢谢回复!你提到“前者需要chargepump电路提高驱动电压”,我理解这样情况下,高边mos管是nmos管。
我给的电路中,高边用的PMOS管,不是NMOS。
当驱动芯片输出低电平0V的时候,MOS管导通。当驱动芯片输出V+的时候,MOS管截止。
请问我给的电路能正常工作吗?
Hi
我这边几乎看到的都是N-MOS控制,将你的电路传给我看一下? 高边是可以用P-MOS控制,但是我这边没有合适的推荐。你是要做电源,还是高边开关?
你好,我的目前的电路是如下,是电池充电用的。原理图上PMOS使用三极管驱动,不理想。实际已经改用图腾柱驱动MOS管,还是不太理想。主要是三极管的B给出关断信号之后,三极管的C极关断有延迟。 我是利用单片机的pwm脚驱动三极管的基极的,频率大概10KHz左右。
现在想将MOS管的驱动更换为专门的驱动芯片。

HI
一般向你这样用PMOS控制仅仅是用于开关,而不是用于PWM控制,差异在于后者需要高频率的快开快关。
建议你直接采用BQ系列的充电芯片来做。
你好,需要充电的的对象是10节镍氢电池,快充的电流和涓流的电流都有限制。设计之前已经检索过TI及其它厂家的充电芯片,没有发现合适的。
只好自行搭建充电电路。
请问用在我的电路中用UC27517代替三极管来驱动PMOS可以吗?