This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【感恩TI】BQ24650恒流电流的设置问题



           BQ24650是一款可以驱动同步MOSFET的高效同步开关模式的充电器控制器。其支持5V-28V的宽电压输入范围。我们看看楼主使用 BQ24650的问题。其主要问题为恒流值的设置方面的:BQ24650的恒流是通过外部检测电阻来实现的,由于不同容量的铅酸电池其恒流值不同,那就需要不同的检测电阻,相当的不方便。是否有一种方法通过电路可以实现BQ241650线性的调节恒流值,而不用更换检测电阻,这样就可以通过外部mcu的调节作用适应不同容量的电池了。或者有没有一种可以线性调节最大恒流值的类似芯片?再者询问一下有没有可以具有产生并可以外部引脚调节pwm占空比的芯片,要外围电路简单的。帖子链接如下:

http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/65666.aspx?pi2132219853=1

           TI技术人员:,以及热心网友解答了楼主的疑问,指出了这种调节方式基本不行,建议楼主不同规格的电池使用不同的充电器,去避免这个问题。那么为什么BQ24650不支持这种恒流值线性调节呢,这个就需要了解BQ24650这款芯片了。

         下面我们来详细的说说BQ24650的恒流值的采样,以及设置的问题,如下图,是BQ24650的封装图:

        这回一款16脚,3.5mm*3.5mm QFN封装的充电器控制器。我们需要注意其地9脚和第10脚(上图圆圈中的两个脚)。下面我们再来看看这款芯片的典型应用图,详细分析一下,BQ24650芯片这两个脚的作用,以及工作的原理。

             如上图圆圈部分所示的三个关键点。一个就是SRP脚了,这个脚是充电电流检测电阻的采样的正向输入端,我们在使用的时候可以在这个脚对地加一个0.1uF的陶瓷电容去滤除共模干扰;同理SRN就是充电电流检测电阻的采样的负向输入端了。我们在使用的时候也可以在这个脚对地加一个0.1uF的陶瓷电容去滤除共模干扰。还可以在SRN和SRP两个脚之间加一个0.1uF的陶瓷电容去滤除差模干扰,如上图一样处理。

            我们需要注意的是,在BQ24650内部有一个20倍的差分放大器对,采样电阻Rsr的采样电压值进行放大,如下图所示:

        那么充电电流的限制是如何计算的呢?其实在BQ24650的规格书中已经提到了这个计算的公式,如下图所示:

           40mv是经过差分放大以后的限制,如果按照上图中的20mohm的电阻计算的话,那么充电电流就被限制到了2A,如果你想改动这个限制的话,就必须改动这个采样电阻的阻值了。修改放大倍数是不可能的了,这是BQ24650内置的了。那么正如所问到的,有没有可能低端采样,低端有采样电阻的话,是否可以通过MCU输出电压与采样电压做加法器,通过调整MCU输出电压从而实现恒流值的调整?

        这个办法也是行不通的,正如所说的一样,SRN除了作为电流检测的一端外,它还是芯片进行模式判断的一个依据(SRN和VCC电压的关系),如果放在低端,SRN将为一个固定的地。所以在这个芯片里面不建议放在低端采样。如下图所示的BQ24650启动的逻辑关系,是需要用到SRN的。

            最后需要提醒大家的是,这个检测电阻TI建议是使用高精度的检测电阻 和开尔文连接以尽可能的采集到干净正确的电流信号,如果要改变cc电流,除了检测电阻的变化以外还需要考虑到当前的充电器的稳态是否支持,列如电感是否能兼容需要的几种输出电流。建议不同规格的电池采用对应的充电器。

        以上就是使用BQ24650设置恒流值的一点小经验,与大家分享一下。