1.问题描述: HUALONG TANG 提出问题:
采用TPS54620设计一个小电源模块,5V转3.3V的,电流最大到6A。
请问电感的设计可以参考TI的仿真工具吗?
2.原文链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/3066.aspx
3.解答问题的TI FAE:Trevor
4.个人的收获:
在听取TI FAE的宝贵意见,参考TI的仿真工具,并结合调试进行后,最终采用SER的一款耐大电流电感SER1052-152(1.5UH)。
输出电感的计算过程, 将EXCEL截图附上,感兴趣的可以推算下,这个1.5U电感是如何得到的。
当然仿真工具也直接能给设计出1.5UH的电感。
运用TI的仿真工具截图如下:
BOM表格截图如下:
用该芯片设计的电源板原理图如下:
PCB板图如下:
产品实物图如下:
5V输入,3.3V输出的20W小模块,板件成本控制在40元以内。
该自制电源模块可以在一些项目中替换其它外购模块,并广泛使用。