Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
楼主Wesker Albert 使用TPS61165的主要问题是:我用TPS61165做了一个电路,我想请问CTRL引脚是用来PWM调光的吗?为什么我给他输入PWM的时候LED灯虽然有亮度变化,但是却是一闪一闪的,这里我不太懂,所以想请教下工程师们,谢谢!帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/led_lighting/f/76/t/72420.aspx
TI 的FAE:Soccer Wang 解答了楼主的疑问,指出了TPS61165实现LED调光的的方式为:PWM调光。并且指出是,利用TPS61165的CTRL脚调光需要注意的一些问题,下面我们就来详细的了解一下,TPS61165是如何去实现调光功能的。
如下图所示,是用TPS61165设计的一款最典型的LED驱动电源。
从上图TPS61165的典型应用电路,我们可以看到,它的基本拓扑结构是基于boost架构的,而且是内置一个N-MOSFET的,其开关电流可以高达1.2A。这款IC支持3V-18V的宽输入电压范围。完全可以驱动搞亮度的LED。基本了解了TPS61165这款芯片,我们来看看TPS61165是如何实现调光的,从上面的图示中,相信大家都注意到了CTRL脚。
TPS61165的CTRL脚是一个多功能的复用脚,可以支持数字数字或者PWM调光,还是整个芯片的使能功能脚。通过CTRL脚,可以控制TPS61165的开关。只要CTRL的逻辑电平保持低超过2.5ms,,TPS61165就被关掉了。整个芯片的功耗极低。但是需要注意的是,虽然TPS61165被关掉了,但是仍然有效电流从电感,以及二极管流到LED。为了保证LED被关闭,其正向压降必须大于输入电压。这一点设计的时候必须注意。不然LED可就关不了了哦
回到楼主的问题,就是CTRL的调光问题,我们来看看楼主的电路图:
大家可能注意到,楼主的原理图和TI推荐的接法有些不一样,其实是对的,注意右边的一个网络节点,连过来看,都是一样的。也就是说楼主的应用电路是没有问题的,那么问题应该是出在CTRL的调光问题上。我们来了解一下规格书,看看CTRL对于PWM的调光究竟有哪些要求呢?
关于CTRL的调光模式, TPS61165有三种方案,第一种就是DIMMING MODE,也就是单次使能;第二种模式,也就是数字调光模式,这种调光方式就比较复杂了。需要满足下面的三个条件,有兴趣的话,可以去研究一下。
这里主要谈谈CTRL的第三种调光模式,也就是PWM调光模式,这个是TPS61165芯片默认的调光模式。我们注意TPS61165的FB脚,这个脚正常工作的时候电平为200mV,如果加入PWM调光后,假设调光的占空比为D,那么FB的电压VFB=200mV*D,从而改变了流过LED的电流的大小,这是一种线性的调光的方式,具体的原理如下图所示:
但是需要注意的是PWM调光推荐的工作频率为围是5kHz~100kHz,如果调光的频率过低,就有可能出现楼主的闪烁的问题,在设计的时候一定要注意。以上就是关于TPS61165调光的一些需要注意的问题,与大家分享一下。