This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
你的输出是否是15V/5A(最大电流时), 如果是这样建议你确认如下:
1. 确认你的电感饱和是否确实大于6A,?如另一个帖子,建议将裕量做大一点点。
2. 在上一个帖子里可以看到,将频率调高一点,峰值电流将小一点,这样一定程度上可以避免电流保护。
3. 注意芯片的散热设计,芯片底部的焊盘需要尽量扩张用于芯片散热,这个对带载是有影响的。
4. 输入电容要足够,尽量靠近芯片的Vin脚,同时采用多个电容并联的方式或者尽量低的ESR. (这个是保证最低输入电压)
输入低于输出的设定值时 输出端开始打嗝,请问这是在什么负载条件下,如是重载条件,就有可能为电感饱和了。
输出只带动一个15MA左右的led 这时输如低于设定输的15v 输就会嗝 不存在过载或电感的问题 换过多个型号的电感还是一样 带动1A或以的负载就没打嗝的情况 输入输出都使用了多个大容量的陶瓷电做滤波
这个可能跟BOOST电容有关,轻载情况下,工作在DCM状态,二极管导通时间太短,你可以试着从以下两个方面改变一下试试
1、增大电感
2、增大BOOST电容的容值。
LM22677 哪里来的保护点?开关脚悬空 频率同步脚悬空 其他脚都按评估模块连接
系统电源设计和单个电源设计是不同的
系统电源设计除了保证每个电源的性能之外,还要考虑上电时序的问题,有专门的器件来做这项工作。
电源监控器和电源时序控制器,你可以了解下这方面的器件。
谢谢
不管这芯片是设计在哪里用 输入低于设定的输出值 也不应该打嗝吧 这芯片是汽车级别的 用在汽车电路里 那我设定输出为8V给CD机头某电路供电 那当汽车启动时 电池电压也会瞬间下降 低于8V输入 那样输出照样也会打嗝!