该TPS61185 IC提供了大尺寸LCD背光源高度集成的解决方案。该器件具有集成2 A /40 V功率MOSFET内置高效升压稳压器。这八个电流源稳压器提供高精度的电流调节和匹配。总体而言,设备可以支持高达80的LED。此外,该升压输出自动调整其电压到WLED正向电压,以提高效率。
支持PWM方法的亮度调光。简单地扳平未使用的电流吸收器,如果需要少八个接地。 PWM调光期间,每八个电流调节器的接通/断开,在由外部脉冲宽度调制(PWM)信号输入到PWM销所确定的占空比。在每个电流调节器可开启/关闭的频率上进行以下PWMIN引脚的输入PWM信号,如果MODE引脚接地。如果MODE引脚悬空或绑高,监管层打开/关闭时通过在FPWMO引脚的外部电阻设定的频率。
支持从600kHz的2MHz的升压开关频率编程通过在FSW引脚的外部电阻。该器件还提供了一个驱动器输出连接输入和感应器之间的真正断开LED电池在关机或故障保护一个可选外部PFET。该器件集成了可编程电阻过电压保护,软启动和热关断。
在这个帖子中作者的疑问为:
我要用tps61185做个背光控制板,输入电压是5v,连接8路led,每路串联12个3-3.2v/20mA的3mm白光led,所以输出电压要36v,输出电流是0.15a左右。
因为比较菜鸟,所以自己按照规格书画了pcb但是没把握,不知道画的对不对,还有原件的参数选择也不知道是否正确,所以还望老师能给与帮助。
帖子的链接为:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/12567.aspx
其中在这个帖子中解答问题的TI FAE有: Trevor、 Johnsin Tao
在这个帖子中,作者的原理图为:
作者的PCB为:
在热心的TI FAE 的帮助下作者所改进的PCB如下:
tps61185芯片的引脚图为:
这个是TI FAE给的PCB参考图:
在这个帖子中学到的不仅仅是PCB方面上注意的,还有类似方案的选取、出现问题的调试方法及一些参数的计算,非常适合初学者,关于作者所提的每个问题,TI FA都给出了详细的解答,
在PCB制作方面,TI FAE给出的建议:建议按照参照采用双面板,sw的两个脚可以不用分开,不建议在零件下走线,可以打孔,另外就是芯片是内置MOS,是通过powerpad散热的,所以在芯片底部打孔到第二面,在通过第二面的GND铜箔散热。C4 pad2与电感所在的大pad之间的链接可以更加宽(你的图中采用电容pad处的连接)等等。
芯片的GND直接连接powerpad就可以了,不需要打孔。芯片powerpad底部打孔到背面,这些都作为GND铜箔。
将输入源改为12V/1.5A, 零件上选取注意输入电容规格要超过12V, 原来是超过5V。电感选取,饱和电流没有之前5V那么大,可以略小一点(根据之前的方法计算), 其他的应该还好。
在最后的一个PCB 中,也给出了一些意见:
EN的铜箔不要延伸的电感之下, R5/R6的铜箔也不需要走在电容C3之下,直接从C3上面连接就可以了。
layout完成后,建议做成板子验证,因为最终还是要按照测试的结果来判定。(输入电压改到12V,如上你提到的改动,其他的就并不需要了)