This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS799: TPS799 内部调整管工作调试方式询问

Part Number: TPS799


1.看block 器内部调整管是Pmos,想请问该管子在降压时是工作在饱和区吗?

2.想详细了解下,当输入电压变化和输出电流变化时,内部调整管是是如何工作,是输出电压稳定的?

3.对于LDO,不论是PMOS LDO,还是NMOS LDO,其Vdrop电压是否等于Vds电压,例如TPS799在输入,输出3.3V,200mA电流时,Vdrop是否等于160mV,内部MOS管Vds是否也等于160MV,当输出变化时,100mA时,Vdroph和Vds应该是多少呢?

  • Hi

        1.  工作在线性区。

        2.  通过反馈调整。

        3.  Vdrop是MOS的导通压降。

  • 1.看到TI有一篇文章描述,调整管是工作在饱和区的,在饱和区,电流Id才会只受Vgs控制。

    2.能详细的阐述一下LDO 内的MOS管在负载电流变化以及输入电压变化时的工作点的变化吗?

    3.如果Vdrop是MOS的导通压降,那么对于TPS79901来说,规格书中有他的Vin和VDO的曲线,当输入变大时,VDO为什么会变小呢,TPS79901输出是3V,电流200mA, 当输入是4V时,曲线上的VDO是80mV,但是实际管压降也就是Vds不应该是1V吗?

  • HI

        LDO又称线性电源转换器,即内部MOS工作在线性区,这样可以通过反馈调整输出。

        VDS实际上就是输入输出的压差, 而Vdrop则是LDO维持正常输出的最大压差。如你举例4V输入3V输出,VDS就是1V, VdorpMAX是80mV,   那么最低输入就是3.08V(考虑到纹波之类,建议适当略高一些)。