Part Number: TPS799
1.看block 器内部调整管是Pmos,想请问该管子在降压时是工作在饱和区吗?
2.想详细了解下,当输入电压变化和输出电流变化时,内部调整管是是如何工作,是输出电压稳定的?
3.对于LDO,不论是PMOS LDO,还是NMOS LDO,其Vdrop电压是否等于Vds电压,例如TPS799在输入,输出3.3V,200mA电流时,Vdrop是否等于160mV,内部MOS管Vds是否也等于160MV,当输出变化时,100mA时,Vdroph和Vds应该是多少呢?