如图,我们的产品用这颗芯片去驱动一个蓝色LED,输入电压范围是1.8~2.9V,输出3V, 我们在测试PCBA电流时,TPS61220的EN脚拉高时,电压升压瞬间,同时也会出现一个瞬时的电流尖峰,这个峰值比较大,会达到50~70mA, 查看datasheet, 如图电感也有一个电流尖峰,请问是否与这个尖峰有关?请问有办法降低这个尖峰值吗,如换一个电感,电容?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如图,我们的产品用这颗芯片去驱动一个蓝色LED,输入电压范围是1.8~2.9V,输出3V, 我们在测试PCBA电流时,TPS61220的EN脚拉高时,电压升压瞬间,同时也会出现一个瞬时的电流尖峰,这个峰值比较大,会达到50~70mA, 查看datasheet, 如图电感也有一个电流尖峰,请问是否与这个尖峰有关?请问有办法降低这个尖峰值吗,如换一个电感,电容?谢谢
Hi
这个异常电流是TPS61220是输入电流上的吗? 将电路图放上来看看,你是驱动LED,应该是恒流设计的,请确认下。
如datasheet,确实有一个电流峰值,这个正常是不应该有的(其他芯片没有看到过这种情况),但是TI datasheet 有视图,说明没法消除(如果可以消除,不应该有这个视图)。