你好!现在的电池包是4节18650电池串联的,用万用表实测电压是12.57V,但是校准的时候始终校准不到这个值。只有5.028V。为什么电压无法校准呢?是不是哪里没有配置好?1.gg.csv
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!现在的电池包是4节18650电池串联的,用万用表实测电压是12.57V,但是校准的时候始终校准不到这个值。只有5.028V。为什么电压无法校准呢?是不是哪里没有配置好?1.gg.csv
搜索
复制
您好,请确认参数设置
对于电池组电压大于 5V 的电池组:
• 将 Number of Series Cells(串联电池节数)参数字段设置为合适的值 •
设置 Pack Cfg A 寄存器中的 VOLTSEL 位 •
使用 Commands(命令)面板上的 RESET(重置)按钮重置测量仪表 • 校准电池组电压。
校正的时候请将auto refresh 关掉。
固件只有官网提供的版本,在下面链接
0100_0_16-bq34z100G16-7.zip6-7.gg.csv 这两个是上不锁的。
bq34z100_v2_01_build_25.zip0640.gg.csv这两个是电压校准不了的,V2_01
搜索
复制