Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO,
你好,在使用BQ27426EVM进行学习的过程中遇到了下面的问题,麻烦帮忙解答一下,谢谢。
1.update status每个bit的定义?
2.使用BQstudio发送SEALED指令后update status变为FF,发送unseal指令后update status变为00。在unseal模式下放电过程中control status中的SS位为0,但是此时的update status值为0x80,导出的GG文件中update status也为0x80,按手册中bit7在为1的时候表示当前电量计为SEALED模式,按这个定义,当前update status不应该为0x80,这个可能是哪里的问题呢?
3.TI电量计应用指导文件中制作量产文件部分写到需要先导出学习成功的GG文件,并修改Cycle Count = 0, Qmax Cycle Count = 0, Update Status = 02等。
在实际导出的GG文件中没有找到Cycle Count 和Qmax Cycle Count,这个应该怎么处理?
4.TI电量计应用指导文件中制作量产文件部分的第二部写:导入前面准备工作里备份的 SREC/SENC 文件。然后导入刚刚修改的 GG 文件。复位 Lifetime等记录。
这一步中所说的导入SREC/SENC 文件,是将该文件导入到BQstudio吗?具体如何进行导入呢?
复位 Lifetime等记录是指使用该软件向电量计发送soft reset命令吗?
5.对于量产文件烧录成功有什么标志吗?还是软件不报错就表示烧录成功?