This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS40210: 关于升压控制器外接NMOS选型疑问

Part Number: TPS40210
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, LM5122

工程师你好。

1.请问关于TPS40210,GDRV引脚的驱动电平是多少?

2.对于这一类外接MOS的驱动器来说,是不是可以理解成:只要MOS电流可以承受,那么整个BOOST电路的输出电流就可以无限增大?

3.针对此类驱动器,外置NMOS一般该如何选型?参考驱动器的哪些参数呢?

感谢

  • HI

        1.  驱动电压来源于Vbp,VDD高于8V(以上)时, Vbp电压输出8V左右(略低),即驱动输出电压。如果VDD较低(低于8V), Vb作为LDO输出也会相应偏低。

        2. TPS40210输出能力并不强或者说驱动能力不强,一般电流不建议太大(不建议超过4A)

       3.  N-MOS选择Qg, Rdson尽量小的即可。

  • 感谢回复,有如下问题:

    1.如您所说,驱动电压来源于V BP,通过规格书,发现该电压范围为7至9V。您说的驱动能力低,是否是因为它给MOS的GS之间最高只能提供9V,导致MOS管的通流能力受限?

    2.有没有驱动能力较高的BOOST驱动器推荐呢?

    感谢。

  • HI

        1.  驱动电流比较小, 并非驱动电压。

        2.  你可以借助webench在线仿真选型,例如TPS43060,  LM5122之类,相对功率可以做得比较大。

  •  通常我理解mos管都是电压控制的,顶多就是G极通过电流给GS之间的寄生电容充电,以达到MOS的门限开启电压。电流越大,GS之间的充电速度就越快,但是驱动电流并不能决定MOS的通流能力。所以关于您说的驱动电流小,会导致MOS的DS之间的电流小,这句话就不太理解,能否展开讲一下?感谢。

  • HI

        是电压控制,但是还是有电流充放电的过程。

  • 你好,

    能否理解为:

    当控制器开关MOS频率一定时,MOS的驱动电流越大,GS之间电容的充电时间则越快,就越能在固定的时间T内,将GS之间电压抬得越高,所以对应MOS的DS电流就越大。相反,MOS的驱动电流越小,GS之间电容的充电时间则越慢,则在固定的时间T内,就不会将GS之间电压抬得很高,所以对应MOS的DS电流就越小。

    不知这样理解是否正确呢?

  • Hi

          频率越高,芯片消耗越大。

          你需要理解MOS是电压驱动型,芯片驱动电流将MOS G充电到驱动电压。