我们使用该IC的PIN37 GPIO6 来作为USB_VBUS_DET信号,PIN36 GPIO7 来作为USB_OTG_ID信号。
1、在Host Mode 侦测到存储设备时:GPIO7 pull low,目前FW可正常识别。
2、在Device Mode 接入Type-C—Type-A Cable时:GPIO7 应pull high ,GPIO6 应在GPIO7 pull high后再拉高。
3、目前Host模式正常,而Device模式在接入cable时,GPIO7可正常pull high,但是GPIO6一直无法在GPIO7被拉高后再pull high始终保持low的状态。
请问该GPIO6和GPIO7应如何调试?感谢!