Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146,
我正在设计TPS65988的电路,该设备每个端口都会作为DFP,对外输出固定的5V,电流支持到3A,并配合TUSB1146实现USB信号传输和DP ALT MODE(2 lane Displayport信号+2 lane USB),对外输出DP信号
因此我会将GPIO0和GPIO5配置为DP指示信号,GPIO1和GPIO6为USB3指示信号,GPIO3和GPIO4为HPD信号,GPIO2和GPIO7为正反插指示信号
以上是设计背景
想请教一下:
1.上述的设计是否合理?
2.我认为使用TPS659xx Application Customization Tool设置想要的配置信息,然后存储成full-flash binary image烧录到flash芯片中,这样TPS65988就会读取到flash芯片中的信息,并按照我在GUI中的设置初始化。请问我的理解有没有问题?
3.我的设计采用了如下图的SPI FLASH socket,我可以直接取出flash芯片并使用烧录器将full-flash binary image文件烧录到flash,然后再将烧录完毕的flash芯片放回flash socket,请问这样操作是否可以?是否完成该操作之后TPS65988就会按照预期配置工作?综上所述,我只是把TPS659xx Application Customization Tool当作了生成flash烧录文件的工具

4.如果我想要按照上述方法烧录flash芯片W25Q80DVSNIG,当我使用GUI存储binary文件时,会弹出如下提示,请问我应当在offset栏目填入什么?

5.TPS65988的ADCIN1引脚会决定DEAD BATTERY MODE和DEVICE CONFIGURATION,关于DEVICE CONFIGURATION,我的理解是在TPS65988从flash芯片中读取到完整的配置信息之前,会按照DEVICE CONFIGURATION的工作模式工作,请问我的理解是否正确?
基于上述我的设计背景,我使用了flash存储配置,如果我将ADCIN1设置为“Configuration1”,是否是可以接受的?

感谢您的支持!