Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, , UCC27624
最近在测开关电源,用的是UCC28950芯片,用的你们UCC28950规格书里面的参考设计,目前板子只给芯片(UCC28950和UCC27324)12V的电压,mos管还没给高压,但是UCC27324发热很严重,可能是我的驱动变压器导致的吗,匝数比50:50:50

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
由于端午假期,为了让您的问题尽快得到回复,已将您的问题发布在E2E英文论坛上。您可以浏览下帖了解进展:
这听起来可能是磁化电流的问题。请您检查以下事项:

该器件使用具有非常小的 PMOS 的混合上拉。因此,当输出为高电平时,它具有相当大的阻抗,因为 PMOS 必须提供所有电流:

因此,您可以使用 I^2*R 与该值以及均方根磁化电流来估计功耗。如果您使用该器件的最新一代版本 (UCC27624),它将具有大约 1/6 的上拉电阻,因此功耗更低。
此外,如果您可以包含更多次级侧,我们可以帮助更准确地计算功率损耗。