Other Parts Discussed in Thread: INA351
你好,我想请问一下一般电源芯片带负载能力是如何算出来的?或者是怎么确定它的带负载能力的?具体看什么参数指标?比如我需要给AD8253仪表放大器芯片进行供电,±Vs需达到10V,而我用ICL7660电荷泵芯片进行10V转﹣10V,ICL7660芯片手册标注输出电流最大值是45mA,那么这个我应该怎么去评估这个ICL7660能不能驱动AD8253呢?需要看它的输出电流吗?
AD8253的供电电压范围是±5—±15,静态电流最大值为4.5mA,输出短路电流37mA
ICL7660的供电电压范围是3V—12V,电源电流典型值26μA,最大值125μA。
希望能给出判断电源芯片是否带得动芯片的评估方法。