This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM3481: sepic电路电压输出波形波动很大,呈现锯齿状

Part Number: LM3481


如图搭建sepic电路,输出电压值正常,但是波动很大,呈锯齿状(输出VP接100k假负载)

测试DR引脚,发现先是连续发送一段pulse,然后停止相当长的一段时间,然后再发送pulse

放大DR的波形,开启时间几乎接近最低Ton时间

输出电压波形如下:

VPP电压已经超过1V

尝试了不同的Comp电容电阻参数、换电感,几乎没有什么根本性的改变。

请问这是什么原因导致的?如何缩短脉冲间隔时间?