Part Number: LM5116
48v 输入,12v 输出,大概5W. 芯片 LM5116 发热。不清楚为什么 芯片发热 ? MOS 管发热可以理解

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
芯片底部的Powerpad是否有充分于PCB GND焊接并扩展散热?
另外注意选择Qg, Rdson尽量小的MOS, 前者可以降低芯片功耗,后者可以降低MOS功耗。 另外频率不建议太高,一般推荐300kHz。
Rdson=4.1 mΩ, QG=48nC , Qg 怎么影响芯片的发热呢 ?
Hi
芯片驱动输出是有消耗的,MOS工作可以理解为驱动给MOS G极充放电。