楼主david liu4 使用LM2842设计一个降压电路,但是在实际使用的过程中发现,在输入电压变高的时候,LM2842就工作不正常了,甚至输出电压都没有了,其问题如下:为什么输入电压达不到24V。输出5V,输入电压在6-8V时正常,当提高VIN时,输入电流也会随之增大,增大到9V以上时,电路不再工作,这是哪方面原因?帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/72470.aspx
TI FAE: Johnsin Tao ,Kevin Chen1解答了楼主的疑问,并且指出了在使用LM2842设计降压电路需要注意的几个方面问题:一方面就是功率电感的设计,另外一方面就是PCB布局的影响。最后在楼主更换了质量问题的芯片后,问题得以解决。从TI FAE的解答过程中,我们可以学习到很多关于LM2842设计中的问题,并且如何去解决它,下面我们一起去学习一下LM2842。
如下图所示,是LM2842的封装结构图:
从上图我们可以看到,LM2842的封装是典型的SOT 6封装,尺寸很小,如果大家对LM2842了解的话,就知道LM2842 是脉宽调制 (PWM) DC/DC 降压稳压器。 可以支持4.5V-42V 的宽输入电压范围,它们适用于诸如非稳压源功率调节等的广泛应用。这么宽的输入电压范围完全可以满足楼主的设计需求,所以问题应该不在这方面,下面我们看看LM2842的典型应用电路图,如下图所示:
从上面的典型应用中,我们可以看到,LM2842的设计是极为简单的,由于其开关MOSFET为内置的,我们所需要设计的部分也就是功率电感,以及输入输出的电容。在设计中是否由于内置MOSFET的规格不满足楼主的使用需求而出问题的呢,我们看看LM2842内置MOSFET的参数,以及可支持的开关电流的大小,如下图所示:
从上图可以看出LM2842的内置MOSFET的内阻为0.9ohm,开关电池可以达到1.7A,而楼主的负载只是空载或者50mA轻载,那么这个出问题的可能性也不是很大。还有一个可能就是电路原理设计的错误,我们可以看看楼主的电路图:
从楼主的原理图我们可以看到,原理的设计是没有问题的,关于功率器件的使用,续流二极管采用的是1N5819,为1A,40V的肖特基二极管,完全满足楼主的的设计规格要求,那么是不是可能电感的设计有问题,这个其实也是我们必须重点关注的地方。高电压会导致L1饱和,确实需要用更大的电感量和更高的抗饱和电流电感。但是按照楼主的描述:把L1换成33uH和100uH,现象还是一样,应该不是电感的原因,这两种电感我在LM2675电路上用工作完全正常。
那么还有一种可能PCB的设计问题,这个我们可以参考TI的推荐方案,如下图所示:
最后需要提醒大家的是,购买LM2842的芯片的话,一定要注意选正规的供应商,碰到假芯片很浪费时间,所以务必确保芯片的质量。