Part Number: LM5143-Q1
Other Parts Discussed in Thread: LM5143
Dear TI
LM5143 可设置位dual out或者 signal-out interlaved operation,
在signal-out interlaved operation时,其中一个通道的EN、CS、FB异常,是否会引起整体输出的异常。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI tao
其中一个通道如果限流电阻异常如断开,是否会造成整体输出异常。
HI Tao
signal-out时, 我断开其中一路采样电阻, LM5143 会整体输出异常为0.4V,和上面的描述不符合。
Hi
虽然我这边没有板子可以测试确认,但是 datasheet第一页有描述:独立的使能和PGOOD使能。
如果两路之间应该是没有联系的,可以独立输出。
HI
理解了,我这是 signal-out interlaved operation , 是双相的 所以 会整体异常。
另外请问下双相输出, SS缓启电容最多可以加到多大 谢谢!
HI
软起动电容没有限制,一般根据你的输出启动时间来设置,过大的SS电容没有意义。