This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[180106 Coretronic] I-out Fixed 3A when VCCDDR short to GND TLV62569DBVR L23 Formatter BD 需報廢 !!!



Dear Sir/ Madam,

請詳下列RD詢問 及附件資訊~謝謝!

Part: TLV62569DBVR 20.TLV62G504
Location: U90, L23 Formatter BD

Issue:
客戶反映 经设计师古工分析发现为中强光电所供Formatter board  1.35V 电源ICU90)失效,
具体表现为输入输出引脚均对地短路。更换此IC后,整机正常工作。请中强给予分析和回复。

複製手法:
EE Vic
強制跳線將 C790 的兩端短路, VCCDDR GND 對接後量測發現:
1. VCCDDR short to GND , Iout
被限制在 3A 且不會被切斷
2.
斷電後移除對地跳線和 U90 IC 再量測 VCCDDR 已經對地短路, 負載 XC7Z020 FPGA IC 已損壞, Formatter BD 需報廢
 
Action:
請於 7/5日前回覆
1.
TI FAE 確認此 IC 對地短路時, 輸出電流被限制在 3A 且不被切斷是否正常 ?
2.
TI 提供 EVM BD 給我們確認, 上述情況是否為 IC 的特性問題, 並非 HW Design issue
3.
請採購將此料狀態改為 Frozen
4.
TI 和採購提供 Pin to Pin 且具有打嗝模式OCP(Hiccup Mode OCP 的替代料


VCCDDR U90 L23 Format BD 2023-0630.xlsx